This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:VCR 高振幅、标称电流下的输出关断

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231407/ucc256303-vcr-high-amplitude-and-output-shutdown-at-nominal-current

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403

大家好!

我目前正在从事 LLC DCDC 转换器的定制设计、其规格如下:Vout = 13V、Pout = 260W、Vin (min)= 280V、Vin (max)= 440V、频率(LLC)= 150kHz。

使用 UCC2564x 设计计算器、我得到了原理图的以下结果:  

完成第一块电路板的学习后、 输出电压符合预期、但在电流输出较高时输出持续关断。 增大电压输入也会降低可用的输出电流。 我研究了这些信号、下面是一些信号:

350V/14A:在 RVCC 上检测到错误、系统进入故障状态(CH1 = LO、CH2 = RVCC)

LO 和左侧 RVCC 特写:

350V/1A (稳定的13V 输出):(CH1 = LO、CH2 = VCR)

增加电流输出(12A)只会增加  LO 开关的发生频率、但绝不会持续开关:(CH1 = LO、CH2 =  VCR)

350V/2A 特写: (CH1 = LO、CH2 =  VCR)

350V/6A 特写: (CH1 = LO、CH2 = VCR)

最后、探测了输出电压、它看起来不稳定:(CH1 = LO、CH2 = Vout)

由于 LO 的频率没有太大变化(从280V 到410V、从96kHz 到125kHz) 、并且 Excel 计算器显示的工作频率 从94-296kHz、我怀疑反馈引脚有问题。

有什么想法可能导致 VCR 引脚和输出电压上出现这种行为?
Excel 计算器是否适用于 UCC25630x?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    如果您仍处于评估阶段、您是否能够将控制器从 UCC256303切换到具有改进得多的功能的 UCC256403。 此外、它们还具有引脚对引脚兼容性。

    不推荐在新设计中采用 UCc25630x。 我们将很快更新我们的网站。

    您能否共享设计计算器和原理图? 我会查看一下。

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们的团队已获得大量需要利用的 UCC256303。 虽然我组装的电路板经证实存在问题、但我们从 CM 收到的其他电路板正常工作。  我测试了 CM 的其他器件、某些器件的行为与 图片中所示的行为类似、这会引发对产量和性能的担忧。 一旦电流耗尽、我可以建议过渡到 UCC256403。

    我通过电子邮件向您发送了详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您共享这些文件。 我将讨论这一点、明天再给您。 由于我们是通过电子邮件进行讨论、我将结束此主题。

    此致

    Manikanta P.