This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:突发关闭周期设置

Guru**** 2443490 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232047/ucc256403-burst-off-period-setting

器件型号:UCC256403

您好!

 我的客户正在设计 UCC256403并想决定其 Cboot 电容器、我们在数据表中看到突发关闭周期时间为150ms。 他们对突发关闭周期设置时间有疑问:如何确定值? 对于一般应用或者如何计算/测量它、150ms 是可以的? 感谢您的友好帮助。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    通过提高突发模式阈值、可以增加 突发关闭持续时间。 因此、输出电压的纹波会升高。 此外、由于突发模式阈值在突发打开周期期间更大、初级 MOSFET 可以轻松实现 ZVS。

    通过降低突发模式阈值、可以降低输出电压纹波、但在突发打开周期期间、开关频率将上升。 因此、开关损耗将会增加。 此外、由于开关频率更高、可能无法实现 ZVS。

    因此、一切都取决于特定的应用、必须在工作台上进行评估。

    此致

    Manikanta P.