This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:在 PD 的双端口中将一个用作 UFP、另一个用作 DFP

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231781/tps65988-using-one-as-ufp-and-another-one-as-dfp-in-dual-ports-of-pd

器件型号:TPS65988

大家好

我们将使用 我们的一个项目 TPS65988  

我们有2个类型-c 端口、一个是 UFP、另一个是 DFP  

我们是否可以将 TPS65988一个端口用于 UFP、另一个端口用于 DFP ?  

有什么限制吗?  

此致

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srini:

    假设您指的是端口的数据角色、这是可以实现的。

    您将需要在项目设置中配置数据角色。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认 Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常荣幸。