This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:EVM 的热性能

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229761/tps62a01-thermal-performance-of-evm

器件型号:TPS62A01

你(们)好

我们的客户想知道如果我们得到 TPS62A01的热性能结果、他们希望使用3.3V/1A 负载将温度上升控制在30°C 以下。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaofeng:

    感谢您使用 E2E。

    器件的温升取决于工作条件、PCB 布局和环境温度等平均因素。

    如果您想了解 EVM 在特定工作条件下的器件温升情况、还请向我提供 Vin。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moheddin

    感谢您的快速回复! 此处的典型 VIN 为5V、只需在正常运行条件下使用、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaofen:

    热测量条件:

    VIN = 5V

    输出电压= 3.3V

    Iout = 1A

    环境温度=室温

      

    如前所述、 器件的温升取决于工作条件、PCB 布局和环境温度等平均因素。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaofen:

    如果您没有任何其他问题、可以点击关闭该主题吗  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moheddin

    非常感谢!