This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 次级保护问题

Guru**** 2826715 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQSTUDIO, BQ76940, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226927/secondary-level-protection-issue

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76940BQ78350-R1A、BQ77216

您好!

我正在使用 BQ7694002DBT AFE 和 BQ7721605PWR SLP IC。

在 BMS 电路中、我们有11个电池、通过相同的导线将电池连接到 AFE 和 SLP。 我们有外部平衡。

SLP 响应时间为1秒、这意味着如果过压条件保持1秒、则 SLP 会跳闸。

 

我们的问题是、当特定电池上存在平衡时、SLP 感测到的附近电池上的电压正在升高、因为从电池到平衡电阻器的导线电阻并且 SLP 会看到过压情况并跳闸。 如果此情况持续1秒(AFE 的3个 ADC 中的非 ADC 停止平衡长达1秒)、则 SLP 会跳闸。

如果我成功地同步了3个 ADC 的时钟、那么 SLP 在1秒内不会看到过压条件、因为过压计时器将在 ADC 的测量时间内复位。 可以同步 AFE 的 ADC 时钟吗?

 

您可以在图中看到、电池3 (紫色、ADC 1)和电池5 (棕色、ADC 2)的平衡时钟不同步、然后我获得 SLP 跳闸(黄色):

 

问题2:例如、如果我始终保持 ADC 1的平衡、而不是停止测量之间的平衡、那么测量将不准确?

 

问题3:在 BQ7721605PWR SLP IC 中、如果电池降至过压条件以下、则 SLP 输出停止跳闸多长时间后? (CHG 将变为0V)

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor:

    等待很抱歉。  

    我对 ADC1/2是什么有点困惑? 电池测量发生在同一内部 ADC 上、信号在输入端多路复用。 可以调整电池平衡时间、也可以将其调整为比 OV 时间更快。

    当电池3和5进行平衡时、电池4的电压是多少?

    我们提供了以下可能有用的应用手册:  使用 BQ769x2电池监视器进行电池平衡

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的回答。

    在 ADC1和2中、我指的是 AFE 内部的3个 ADC (每个 ADC 5个电池)。

    当电池3和5进行平衡时、电池4保持稳定(绿色)、因为从电池到平衡区域有3根导线(在两个 ADC 之间我分开了)。

    它的文档是否也与  BQ7694002相关?

    您可以将 适用于 BQstudio 的 BQ7694002的.bqz 文件发送给我吗?

    我是否可以在 BQ7694002中切换到主机控制器模式?

    在250ms 的间隔内、平衡时间怎么不能缩短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor:

    很抱歉、我完全错误地读取了器件型号! 我刚才意识到您意味着 BQ76940。 对此深表歉意。  

    BQ76940没有.bqz 文件、配套监测计 BQ78350-R1A 可与 bqStudio 通信并中继 BQ76940的数据。

    本应用手册可帮助您了解 BQ76940的时序工作原理:  bq769x0的电池监控器中的嵌入式调度程序

    请让我知道这是不是直升机!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    谢谢你

    是否可以同步 AFE 内部 ADC 上的时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor:

    遗憾的是、无法同步 ADC、因为内部有三个不同的芯片。

    然而、我想知道、为什么/如何触发 OV? BQ76940和 BQ77216都应直接通过电池配备自己的 RC 滤波器、因此我可以假设电池平衡操作根本不会触发它。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    能否请您进一步说明无法同步 ADC 的原因? 例如、I2C 与所有3个芯片进行通信

    我在 SLP 中使用的滤波器为1k、100N 为100us、Tau 为100us、平衡时间为175ms、因此滤波器不对其进行滤波。 例如、当我对电池1进行平衡时、SLP 的电池1的输入会由于电池的导线电阻而降低、然后电池2-cell1的电压升高、SLP 会跳闸。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor:

    路易斯不在办公室,将回来29。 请期待在他的答复中有一些延迟。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor:

    很抱歉耽误你的时间。  

    这是不可能的、因为这不是一种单片解决方案、三个内部裸片是不同的、并且会稍微偏离同步。

    我在 SLP 中的过滤器为1k,100N,Tau 为100us,平衡时间为175ms,因此过滤器不过滤它。

    我的意思是、每个器件都应该单独连接到电池本身、因此 BQ77216会使用自己的一组 RC 滤波器直接连接到电池、BQ76940应使用自己的一组 RC 滤波器直接连接到电池。

    在平衡时、BQ77216不会看到太大的下降、因为电池电压将基本保持恒定、还是您在平衡时看到电池电压本身出现了很大的下降? 导线电阻无关紧要、因为 BQ77216和 BQ76940之间与电池的连接应不同。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon