This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:裸片面积时间

Guru**** 2510685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231607/tps43060-die-area-time

器件型号:TPS43060

尊敬的   

    TPS43060 输入18V 输出26V、输出 L=47uH,、当输出电流为5A 时、它将关闭输出、连接关于 Q2波形和 SCH

 和 上下驱动是开放的在曲折中, 如何调整轮芯片面积的时间上桥和下桥  ?谢谢  

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01558_5F00_Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    请您进一步详细说明"区域时间"是什么意思?
    您的意思是死区时间、当高侧开关断开、低侧开关导通、而反过来呢?

    我还注意到、原理图来自我们的一个 TIDA 设计。 您是否使用了此设计并交换了电感器、反馈等组件?  
    还是创建了单独的设计?

    谢谢、此致、
    Niklas