This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:升压转换器不工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230579/lm3478-boost-convertor-not-working

器件型号:LM3478

我已经使用 LM3478设计了一个升压 DC-DC 转换器电路。 输入电压为12V、13A (通过 AC-DC 电源)、输出电压为24V、5A。 电路已经运转良好几天、突然转换器不工作、并且它在输出端提供同样的输入电压(11.76V)。 我检查了频率、能够读取110kHz。 我还更换了 LM3478和电感器、但它不工作。 您能不能告诉我们、在这种情况下、什么是主要问题、

请找到原理图以供参考、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.V. Pavan:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    如果输出电压等于输入电压、则器件可能不再切换。
    目前、我无法判断器件是否已损坏(如您之前所说、器件工作正常)、或者问题是否在设计中。

    看到器件行为的一些波形真的会很有帮助。
    需要分析的有趣信号是 Vout、DR、ISEN 和 FB。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    请找到使用示波器获取的附加信号。 示波器中的输出电压没有正确、当我使用万用表测量时、输出电压为11.76V。  

    请查看图形、如果您需要任何其他信息来解决此问题、请告诉我。    

    谢谢  

    K.V.Pavan Kumar

    +91-9885277473.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.V. Pavan:

    非常感谢您的详细信息。
    我将仔细检查这些 波形、并在下周早些时候为您提供反馈。
    请注意,周一在德国度假,因此可能会延迟回复。

    很抱歉给您带来不便。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.V. Pavan:

    很抱歉耽误你的时间。
    我看了一下波形。
    似乎器件正在尝试切换、但开启时具有最小占空比。

    Isense 的电压 显示出非常高的峰值、超过了过流保护阈值。
    因此、我假设有很大的电流流经 FET 并到达 GND。

    在您提到的规格中、该应用的输出电流为5A?
    您能否检查电感器是否已达到饱和状态?
    在这种情况下、电感会减小并最终变为如此低的值、以至于电感器的行为类似于短路、在 FET 导通时将 Vin 直接连接到 GND。 这将解释 Isense 上的大电压尖峰。

    此致、
    Niklas