This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:TPS62816-Q1斜升波形已步进

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231913/tps62816-q1-tps62816-q1-ramp-up-waveform-is-stepped

器件型号:TPS62816-Q1

您好、

当我测试 TPS62816QWRWYRQ1 性能时、我发现其 斜升波形发生了阶跃。 Sch & waveform 如下所示。  是这样吗? 这是为什么呢?

  

此致、

Harvey Nie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey:

    根据您的波形、器件看起来 处于 PFM 模式。 您可以通过检查并联开关波形进行确认、以启动。 在启动期间、器件将在 PFM 模式下工作。 这是器件的正常行为。 请告诉我它是否会与应用有关。

    谢谢。

    Tanve.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    MODE 引脚被拉高、器件应在强制 PWM 模式下运行。 如您所说的"在启动期间、器件将 在 PFM 模式下工作"、可以在数据表中找到此信息吗?  我通过测量开关波形验证了您的陈述。

    通常、我在设计中使用 FPWM 模式。 波形应该 平稳斜升。  我不知道此行为在应用中是否存在风险。 是否可以随时使器件进入 FPWM 模式?

    此致、

    Harvey Nie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey:

    感谢基准确认。 它是器件架构、一旦达到 PFM 阈值、器件将进入 PWM 模式。

    启动行为显示在数据表中、您还可以通过模式对其进行仿真以对其进行分析。  

    此致、

    Tanve.