This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:配置

Guru**** 2521220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230526/tps25810-configuration

器件型号:TPS25810

团队成员:

类型 C 的通用快速充电协议包括 QC3/QC2/PD3.0/PD2.0。 TPS25810支持哪种类型 C 快速充电协议?

2.接口电路需要与移动端匹配(主流手机)是什么配置?

当前设计是器件端为标准 C 型总线基座、该基座的 CC1和 CC2引脚直接连接 TPS25810的 CC1和 CC2引脚。 未配置上拉电阻或下拉电阻。 目前、该测试使用 C 型公头转 C 型公头适配器电缆将器件和手机连接起来进行充电、而器件终端 TPS25810没有输出电压。 充电电流为0、并且我已经测试适配器电缆的内部 CC 和接地之间不应有电阻。

问题:我们是否需要在器件端将 CC1和 CC2的5.1K 电阻配置为接地? 如果是、那么所需的电阻值是多少? EVM 参考设计中有针对5.1K 和1K 的选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 早上好、  

    我将审核您的查询、并在 EOB 的5月26日之前提供更新。

    此致、

    Conner Gillette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 此器件符合 Type-C 规范1.2版。 不支持 PD。

    2.您能详细说明一下您的意思吗? 您的解决方案是接受还是接受供电?

    3.数据表的第7.3.2节说明了如何使用 CHG 和 CHG_HI 引脚配置为 CC 通信广播的电流。 (您在 EVM 原理图中圈出的电阻器用于仿真连接的器件、而不是用于最终设计。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.您能详细说明一下您的意思吗? 您的解决方案是接受还是接受供电?

      其用途是 TPS25810可为外部手机提供5V/3A 充电电流、并且该手机还可与5V/3A 高电流充电协议匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 早上好、

    要用作 DFP、以5V/3A 提供电源、TPS25810数据表第8.2.1节中的图20显示了一种有效的实现方案。

    此致、

    Conner Gillette