This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:请求建议外部器件和设计可行性检查

Guru**** 2522230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231578/tps568230-request-for-suggesting-external-parts-and-design-feasibility-check

器件型号:TPS568230

大家好、

我们计划在新设计中使用器件型号为 TPS568230RJER 的 IC。

进行的布尔运算 ,使用 跳线 我们还将提供电源输入 12V @ 1A (或) 12V @ 3A 至 A
单路 器件型号为 TPS568230RJER 的降压转换器 IC。

案例1: 对于12V @ 1A 输入、输出将为3.3V @ 3A。
案例2: 对于12V @ 3A 输入、输出将为3.3V @ 8A。

在情况1中、输出电流小于情况2中的输出电流、在情况2中、输出电流
高于情况1。

当我们提到 Webench 的 IC 参考设计时、
对于情况1、建议输出电感器 L1的值应为
范围内 μH 671 μ A -μH μ A
对于情况2、建议输出电感器 L1的值应为
范围内 1.751 μH μ A - 2.627 μH μ A 。  

但我们只想使用一个组件、以降低复杂性和成本。
在降压转换器的数据表中、我们找不到有关这方面的太多详细信息。

对于此降压转换器、我们发现很难找到单个将会运行的外部器件
符合案例1和案例2的要求。

请您提供单输入电容器器件、输出电容器器件和输出的建议
此配置的电感器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    今天是美国假期、因此我将为其他团队成员介绍他们在度假时的情况。

    基于 TPS568230的电压转换器设计的电流为8A、工作电流范围为0A 至8A。  我建议选择一个 使用8A 设计的2.5μH μ H 电感器。

    如果您使用高级 Eco Mode 开关选项、 为了降低轻负载下的开关频率、TPS568230 将在比通常为3A 设计选择的负载电流更高的情况下切换到 ECO 模式、因为电感值更小、并且 ECO 模式操作使用电感器纹波电流检测"轻负载"

    TPS56230不提供可编程的电流限制、因此当连接到12V @ 1A 电源时、它不会阻止3.3V 输出从输入中汲取超过1A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的大力支持。