This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:使用 IADJ 对最大电流进行编程

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231419/lm3409-using-iadj-to-program-maximum-current

部件号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92641

我的电路中的 LV3409工作正常。 它主要来自 用于10个 LED 的 EN 引脚 PWM 调光应用以及由12位 DAC 控制的 IADJ 的设计。

我连接了一个24V 电源、可以控制流过 LED 的电流。 我要问的问题是能够以编程方式计算正确的 IADJ 值(以便用户可以将其指定为例如"300mA"、并且我们可以对其进行适当设置)。

我已在规格表中看到公式 I LED = VADJ / 5 x RSNS - Delta IL (pp)/2。 不过、公式运用后表明也依赖于 Vin/Vout (或可能仅依赖于 Vin)、因此我不确定如果应用不能测量至少 Vin、我将尝试做的事情是否可行。

因此、基本而言:

-如何计算各种不同输入电压和输出 LED 配置的 I LED ?

-我需要额外测量输入和/或输出电压来计算曲线吗?

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elan、  

    LM3409是开关电源检测电感器中的峰值电流。 从数据表中可以看出、i LED 与 受 Vin、输出电压、电感值@不同温度影响的 Delta IL (pp)/2相关、  可以参考数据表中的 Equ.10进行计算。 VCST 偏移、传播 时间等其他因素也会导致产生微小的偏移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    让我提出一个更具体的情况。 假设我想要一个设计用于需要350 mA 电流的 LED、并且我有一个36V 电源。 我可以完成这些计算、并为 LM3409提出设计。

    现在我想添加另一个串联的 LED (当然也是350mA)。 我的理解是、出于合理原因、相同的设计将适用于该场景并继续提供350mA 电流(V 输出当然会~双倍)。

    这是否大致正确,或者是否需要根据*Exact *配置具有特定的设计?

    我的目标是一款可通过固定设计配置以满足不同输入电压和输出电流要求的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以使用一种设计来覆盖广泛的应用、但在选择组件和性能时会有一些折衷。  

    如果您采用 Vo max 设计、则可以 使用较低的 Vout 驱动类似的电流。  

    有关详细设计、请参阅 数据表中的第9章"应用和实现"。  

    EVM 指南还包括设计过程以及四个稍作更改的特定设计。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snva391d/snva391d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鉴于我对"可编程"灵活性的渴望、像 TPS92641这样的芯片可能更适合我吗? 由于它不取决于 Vin 或 Vout、因此 IADJ 引脚的工作方式似乎更容易计算。 或者您可以推荐的任何其他 TI 芯片?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以考虑使用 TPS92641实现更好的 LED 电流调节。