This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:Ctmr 的最大值

Guru**** 2529360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231715/tps23523-the-max-value-of-ctmr

器件型号:TPS23523

大家好、

这是 FAE Jayden、我只是想检查 Ctmr 是否具有最大值限制? Ctmr=1uF 是否正常?

谢谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    Ctimer 电容器的最大值取决于 MOSFET SOA 裕度。   更多详细信息、请参阅数据表中的9.2.2.4计时器选择和9.2.2.5 MOSFET 选择和 SOA 检查部分。 MOSFET SOA 裕度还可使用设计计算器来检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    明白了! 谢谢~

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、它对我们的设计器件没有限制。   提供了更大的裕度。 正确吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢