This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:制造商特定故障

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231873/lm25066-manufacturer-specific-fault

器件型号:LM25066

大家好、

这个帖子是下面其他主题的延续。  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220949/lm25066-manufacturer-specific-fault

我刚刚收到客户的更新。

在发送 CLEAR_FAULT (03)命令后、我们看到这一点。
以下我给出了上电后的状态寄存器行为1)(EN–3.3V)  
                                         2)在 CLEAR_FAULTS (03)之后  
1)上电后(EN–3.3V)  
STATUS_MFR_SPECIFIC (80h)  
Bit4-‘1'
STATUS_INPUT (7Ch)  
Bit5-‘0'
Bit2-‘1"
STATUS_WORD (79h)
Bit13-‘1'
Bit12-‘1"
BIT3-‘0'
BIT1-‘1"

2)在 CLEAR_FAULTS (03)之后
STATUS_MFR_SPECIFIC (80h)  
Bit4-‘0'
STATUS_INPUT (7Ch)
Bit5-‘0'
Bit2-‘0'
STATUS_WORD (79h)
Bit13-‘0'
Bit12-‘0'
BIT3-‘0'
BIT1-‘0'

我想简要介绍一下这个问题、电路某天运行良好、当我们改变负载时、突然输出关闭。 (以前在系统断电状态下负载和负载变化的情况下它效果良好)。
当我们探测栅极引脚电压‘0’时。 使能引脚、VIN 和其余其他引脚看起来正常
然后我们开始检查上面的内部状态寄存器、就是观察结果。
我们尝试了多个交流周期、多个启用仍未得到改善。
我们总共有3个板、这些板具有相同的问题。

您能帮助我们进一步调试吗?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在另一主题中作出响应。 我将关闭该主题。