This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:VDD=12V 应用时的 I2C 为3.3V

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231843/tps25990-3-3v-i2c-with-vdd-12v-application

器件型号:TPS25990

专家、您好!

我的客户想使用具有 I2C 功能的3.3V 输入电压应用电子保险丝、我们发现 TPS25990需要4.5V (最小值)的 VDD 电源。 因此、我的客户将为 VDD 和 Vin=3.3V 应用12V。 TPS25990允许吗? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    感谢您的联系。 这使用很好。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。