This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84320:TPS84320の出力について μ A

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS84320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231590/tps84320-tps84320

器件型号:TPS84320

TPS84320の出力についてご教授いただけると助かります。μ A

FPGAの電源用としてTPS84320を使用しているのですが、出力波形にパルス状のノイズ?が見えている状態です。μ A

波形と回路図を添付しますので、何かアドバイスがいただけると助かります。μ A

尚U402はシンボル上は1.03Vとなっていますが実際は0.95Vです。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我们可以用英语沟通吗?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    下面是完整文本的机器翻译版本。

    从这里开始

    如果您能教我有关 TPS84320输出的知识、那将会很有帮助。

    我将 TPS84320用作 FPGA 的电源、但我可以在输出波形中看到类似于脉冲形噪声的东西。

    我将附上波形和电路图、希望能给我一些建议。

    U402在符号上为1.03V、但实际为0.95V。

    到了这一点

    很抱歉给您带来不便、请提前告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    噪声看起来像是测量耦合。 您是否可以使用猪尾进行测试、并让探头直接连接到输出电容器。

    Shuai