This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:PCN 问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228952/tps54531-pcn-question

器件型号:TPS54531

您好!

对于 TPS54531 PCN :20230217003.1、  

我是否知道它有任何生产日期代码信息可以阐明芯片在 PCN 之前或之后?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1.如果您 手拿芯片、可以查询生产日期代码信息、然后进行比较、查询方法如下。
    2.如果您 手头没有芯片、可以联系 TI 销售人员寻求帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phi Zhou、

    让我来看看下面的 PCN 文档、在下图中、"上次交付数量/日期"是在 PCN 日期之前、"下一次交付数量/日期"是在 PCN 之后、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据您提供的图片、是的、  "上次交货数量/日期"表示在 PCN 日期之前、"下一次交货数量/日期"表示 在 PCN 日期之后。  这里没有生产日期代码信息、我很好奇您为什么会关注此?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    在推出 MP 产品之前、客户仍希望购买 Verfiry PCN 器件。

    还有一个问题、在该 PCN 中提到"有资格将 TI Mex ico 认证为独特器件的额外汇编芯片"、

    意味着在  "下一次发货数量/日期"之后、它可能会让墨西哥   组装地点也包括其他组装地点、对吗?

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    等一会儿、我会向我的 CQE 同事寻求帮助。 稍后向您提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    关于 PCN20230217003.1,请参考下图。

    1、5月17日前, 交付芯片仍为原厂产品。

    是的、 可能有墨西哥   组装地点也包括其他组装地点。 特定组装地点工作时、您可以搜索 标签上的结果。

    此致、