This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:电路设计述评

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229805/tps61230-designing-circuit-review

器件型号:TPS61230
主题中讨论的其他器件:TPL5110

您好、专家!

你好! 我是代表客户发布此帖子。

我正在尝试使用您的几个组件来设计电路、但我却在努力地将 PCB 组件正确放置在合适的位置以实现 EMC 目的、我正在使用 KiCAD、而且想知道是否有人能提供帮助
我很想让电路设计好并正常工作、但 PCB 零件给了我很大的帮助
我正在尝试使用 TPL5110和 TPS6123 IC 设计一个电路、我使用 KiCad 创建了原理图、我一直在尝试在 PCB 侧整理布线、但我遇到了很大的困难。 我想知道是否有人可以帮助我进行布线、并将组件放在最佳位置、我已尝试遵循指导原则、但需要确保它们正确无误。
她的头也很紧,我的头也很紧,我的头也很紧
如果有人能检查一下以确保设计看起来不错、那会很好。 要了解更多信息...
有一个适用于3.7V Lipo 电池的连接器、该接头连接到 TPL5110计时器、该计时器驱动 MOSFET、然后 MOSFET 驱动 TPS61230、我需要4.2V 输出、将驱动我的150mA 负载。
TPL5110的 DONE 信号上有一个较小的 RC 滤波器、因为来自微控制器的 DONE 信号上存在噪声尖峰、可导致计时器始终关闭。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    这可能需要一段时间、让我仔细审阅并在稍后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,乔纳森,没有问题的原理图设计和 PCB ,因为整个项目还没有完成。 我可以推荐的是将 Vout 引脚线加宽到 Cout ,SW 引脚也将 Vin 到电感线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    感谢您检查并提供有关此客户设计的建议。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。