This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:TPS61236P PCB 布局审查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225543/tps61236p-tps61236p-pcb-layout-review

器件型号:TPS61236P

你(们)好

请帮助查看以下我的 TPS61236P PCB 布局。

该原理图适用于 RaspberryPi 3b+ UPS。
通过电源上的 RPI 5V 电源组供电、在通过单节锂离子电池组断电时由 RPI 5V 电源供电。

https://drive.google.com/file/d/1C4ujEm8RftOft-NJt5guPO0tSRqOuVBZ/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1C2sl1oHXSLtVOlhG6WDGlmDoOO1aZ0ps/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1C4dcwN5xyeLbOJa5pVwuoFgNScE9DTsS/view?usp=share_link

期待您的反馈。


谢谢
-汉萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hansa:

    该文件位于 google drive 中。 TI 帐户只能打开 ti.drive。 因此 您可以通过 e-mial 发送我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、当然可以、请与我分享您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nini-zhong@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件发送的文件。

    电子邮件主题:  

    回复:Nini Zhong 已回复了以下主题:回复:回复:回复:TPS61236P:TPS61236P PCB 布局审核;电源管理论坛

    如果您找不到我的电子邮件、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong、很抱歉、如果我过于坚持的话、您可以了解一下 PCB 设计了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过电子邮件发送给我 我没有在电子邮件中获得 yor 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从其他电子邮件帐户发送的电子邮件。 请检查是否收到。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的其他人可以帮助我吗?

    此设计适用于 RaspberryPi 3b+ UPS。

    通过电源上的 RPI 5V 电源组供电、在通过单节锂离子电池组断电时由 RPI 5V 电源供电。

    我为什么要评论的是、无论哪种电源(市电或电池)、RPI 都能获得电源并开始启动过程、大约一分钟电源就会断电。 比如 TPS61236P 关断。 芯片上没有感觉到高温。 它自己。  
    我没有示波器 来查看纹波电流是否过大。 这是否会是 使 其正常工作的后续问题? 如果是、我会尝试以某种方式获取一个。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Hansa Gg

    上周还有一些待处理的事情、所以我可以在本周回顾一下。 您是说您没有测试 示波器来查看电感器电流吗?  SW 电压和 EN 引脚怎么样?