This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热电偶热传导环氧树脂的类型、用于外壳温度测量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231349/type-of-thermally-conductive-epoxy-for-case-temperature-measurement-using-thermocouple

主题中讨论的其他器件:TPS54202

客户发现在 TPS54202或任何 IC 上进行外壳测量时存在较大的测量误差。 他们已遵循 半导体和 IC 封装热指标(修订版 C)中的指南。  

您能帮助提供建议的 热传导环氧树脂类型吗? 他们现在无法确定根本原因。

他们使用了下面的一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    Young 会检查您的问题并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我看到你在邮件中点击这个、会先关闭这个主题、Pls 可以随意重新打开它、如果有任何问题。 谢谢