This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500EVM-369:上电7"带有锂离子电池的显示屏背光

Guru**** 2630365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230022/tps61500evm-369-power-up-7-display-backlight-with-li-ion-battery

器件型号:TPS61500EVM-369
主题中讨论的其他器件:TPS61500

大家好、

我目前正在尝试使用 TSP61500-EVM 为7英寸显示屏背光供电。  显示器指定为绘制~150mA@19.2V:

我使用并联锂离子电池给系统加电、以便输入电压介于~3.3V 和4.2V 之间。

我能够使用锂离子 VIN 点亮板上的 WLED、开关节点(TP1)显示了在示波器上监控到的干净方波。

然而、即使我已经尝试调整电路板上的不同组件值、我仍然无法在电路板上实现稳定的19.2V 输出。

监控输出电压和开关节点(TP1)、我会看到以下内容:

  • 输出电压 从~16V 上升到~19.2V、然后下降到~16V。 此模式持续重复。
  • 同时、开关节点在一段时间内显示干净的方波、直到其崩溃为具有长尾的正弦波。 此模式持续重复。

我已尝试以下方法来解决此问题:

  • 使用0.2 Ω 到100 Ω 以上的电阻调整 R8 (FB 电阻器)、但无效。 我之前尝试过调整输出电流以匹配所需的~150mA。
  • 将 R2 (OVP 电阻分压器)从210k Ω 调谐到300k Ω 以上。 执行此操作是为了确保输出电压不会达到 OVP 限制。
  • 调整 R7以使开关频率从200kHz 一直到1MHz。 我在选项用完时尝试过这种方法。

所述的元件标签来自 TSP61500-EVM 数据表。

关于如何使用~3.5V VIN 从该评估板获得稳定的150mA@19.2V、我的下一个问题是、我必须将电感器切换到更大的电感器、以适应更大的开关电流。 但这只是一种猜测。

你认为我应该做些什么来实现我的目标? 我应该更改哪些组件或其他组件?

此致、

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    如果您想要150mA 的输出电流、我认为您需要将 R8更改为~1.33欧姆。

    如果您直接为 EVM 供电、背光是否会正常工作?

    您能否还上传波形以便我来看一下?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的帮助。 我们的设置有一些问题、但一旦我得到后续问题的答案、我就会回到您的身边。

    我曾尝试将 R8电阻器设置为大约1.3欧姆、作为第一次尝试使其正常工作、但这没有帮助。

    此外、我的确使用4.0V 直接从直流电源提供背光、这个设置中也存在问题。

    我将澄清一下情况:显示屏背光灯确实打开、看起来相当明亮和良好。 不过、开关 IC 会产生可闻的高间距噪声、并且示波器上的波形不稳定。

    但是、一旦设置再次顺利、我将提供更多信息。

    此致、

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、嘉慧、

    没问题、仍然需要这些波形。 请在可用时上传它们。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的耐心等待。 本周末我终于又回到了这个问题、这是我发现的问题。

    我认为 TPS61500EVM 的输出不良确实是 R8电阻器上的错误电阻器值导致的。

    将 R8设置为尽可能接近1.33欧姆后、开关纹波会明显改善、输出电压稳定地保持在接近19.2V。

    我仍然无法从评估板获得完美的输出、但是我认为这样做的原因就是我用我们的系统设置 EVA 板的方法。

    接下来、我将尝试订购配置正确的 TPS61500原型板、看看效果如何。

    此致、

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    好的、如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    Br

    帕特里克