This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:-15V 问题

Guru**** 2510515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222091/tps65131--15v-issue

器件型号:TPS65131

大家好  

此处的客户使用5V 输入电压、启动期间偶尔会出现-15V 电压异常+15V 正常状态

(请参阅附件中的波形、黄色表示输入电压5V、蓝色表示输出电压-15V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、  

    我们的中国专家将于本周休假。  请预计响应会延迟。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    1.这种不正常的-15V 是在每一个客户电路板上还是只在一个电路板上重现?

    2.看来这不是100%的重现问题,所以客户是否发现任何方法都可以100%再现?

    3.当-15V 没有成功启动时,它是始终保持低电平还是会试图缓降至-15V ?

    4.当-15V 异常时,+15V 的行为是否正常?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    1、缺陷率很高,约为30 %,导致无法正常出货

    2.虽然有一个芯片每次开机都没有问题,但是打开它很容易,没有-15V

    3.不良波形如下所示(蓝色为-15V、黄色为5V 输入)

    4.当-15V 异常时,+15V 输出仍然正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    1.如果您使用 FBN 电阻器将 VNEG 预编程为-14V 或更低、它是否会正常启动?

    2.如果断开所有负载、VNEG 是否会成功斜升?

    3.两个电压轨上的电流负载是多少?

    4.我注意到您使用了两个 LDO 来生成12V 和-12V 电压、那么您为什么不使用 TPS65131直接生成这两个电压呢?

    5. 请检查电解电容 CE8的方向,其原理图与之相反。

    6.可以尝试移除 VNEG 的前馈电容器和电阻器、它们是 C117和 R238。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    1.将 R239、R240替换为43K、499K -1.213 (499K/43K)=-14.07V

    A.改为-14V 仍有可能导致 TP65131的输出没有-14V 的现象

    b:但79L12输入必须至少为-14.5V、最好为14.6V

    2.如果 TP65131的 Vneg 后端未连接到负载、-15V 似乎可以正常输出

    3.+15V 电流负载20mA、-15V 电流负载6mA

    4.在添加78L12和79L12之前、如果 TP65131直接向后端 OP 提供+-12V、则会导致 AD 功能出现值跳变过多的问题

    5、实际上是在 CE8板上用了采用1206封装的多层电容、所以应该不会出现极性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    1.是否有负载电流和电感电流波形?  

    可以尝试使用10nF 的 CN 电容。

    3.如果 VPOS 和 VNEG 在没有连接负载的情况下斜升、并且在斜升后将负载连接回、IC 是否可以工作?

    Br

    帕特里克