This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775:LM2775审阅原理图

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230281/lm2775-lm2775-schematic-for-review

器件型号:LM2775

您好!

我们将 LM2775用于 HDMI 应用。 您能评论一下随附的原理图吗?

请告知我们您对此的反馈意见。

谢谢。

Sonali.

e2e.ti.com/.../LM2775DSGT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我看了一下使用 LM2775的电荷泵原理图。
    我无法在此设计中找到任何问题。

    如果客户对其应用或此器件有任何具体问题、请告诉我、我们可以对该设计进行更详细的投资。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    我们是否需要 D6二极管?

    谢谢。

    Sonali.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    很遗憾、我不是 HDMI 应用专家、因此我不确定 D6是否是可选的。
    我会将这个问题转发给我们团队中的一位专家、以便提供更多见解。

    请注意、由于德国周一为公众假期、反馈可能会延迟至下周中间。
    很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    D6似乎与电荷泵电路无关、但要确保没有电流从5V 连接器传送回电荷泵输出。

    因此、对于系统而言似乎是必要的。

    此致、  

    Brigitte