This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有+/-10V、5A 输出的隔离式 DC/DC

Guru**** 670760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231719/isolated-dc-dc-with--10v-5a-outputs

大家好

我需要一个具有+/-10V、5A 输出的隔离式 DC/DC。

标称输入为24V (最小8V 最大36V)

哪种设备最适合此应用?

此致

每 μ Åke s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家目前不在办公室、我们将在明天5月31日结束前提供更新。

    此致、

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高  Åke

    看起来您很可能非常需要一个控制器、因为在您最坏的情况下、您可能会超过转换器中内部 FET 的电流额定值、您将希望实现 Flybuck 或反激式拓扑。  

    我附上了一份参考设计供大家参考、还附上了 Flybuck 设计应用手册:

    https://www.ti.com/tool/PMP10532

    我还将分配给下个月负责 E2E 的工程师。

    谢谢、

    理查德