This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:空载电流过大、具有高电压输出纹波

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221990/lm5168-excess-no-load-current-with-high-voltage-out-ripple

器件型号:LM5168

我正在级联电源中使用 LM5168FQDDAR IC。  其输入电压为8-28VDC、提供5V 总线、而级联的 TP562A01DRLR 提供额外的3.3V 总线。  当两条总线上都没有负载时、12V 电源产生17mA 的电流消耗。   

我从前面的问题中看到、F 部分的空载电流在低负载应用中可能会非常高、因此我将考虑按照之前建议的方式转换为 P 部分。  我还看到5V 总线上的+/- 10%大纹波。  输入为12V 时、纹波约为30kHz。  此器件是否可能出现这种非常高的纹波、或者我的电路中是否存在其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您在设计中使用 LM5168。 您是否有原理图以及可以提供的波形?  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对…… 这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是任一总线上均无负载时的纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通常、我们应该在输出端看到一些纹波、但我不会预计纹波会这么大。  您能否放大输出电压、以便时间刻度与您的开关频率匹配? 我首先要检查我们是否看到反馈引脚的预期输出纹波。 然后、我们可以检查30kHz 振荡的来源。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Webench、频率约为300kHz。  我认为这是你要求的形象。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通常、我希望看到一个更明显的三角波形、其形状与电感器电流相似、特别是因为它在无负载时处于 FPWM 模式。  在本例中、我没有看到预期的纹波。 您是否有办法将5V 总线与3p3V 总线隔离、以便我们检查每一级的行为?

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Richard。  我觉得这个有点奇怪、虽然我在电源设计方面没有什么经验。  我还可以告诉您、昨天的第一块板在空载供电几个小时后完全出现故障、因此确实有问题。  此外、还存在一些严重的接地干扰、因为连接后直接观察输入功率也会出现明显的纹波。  我会在接下来的两周内离开办公室、并在我返回并向您提供反馈时根据要求更改董事会。  非常感谢您目前提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我懂了。 谢谢您的参与。  同时、如果能提供布局的话、我也可以看一下、提供一些建议。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    改变计划,我将不会在本周,就在下周.  这是板的布局。  该板是一个组合电源和接口板 、从8引脚 M12连接器连接到右侧的 FFC 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3.3V 稳压器断开连接的情况下查看5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从这个一般波形可以看出、您的5V 转换器(以及可能的3V 转换器)不稳定。 我可以看看布局并在几天内提供建议、但现在、我将尝试按照数据表9.5.3节中规定的指南仅重新设计5V 转换器的布局。  

    从我看到的情况来看、开关节点看起来太大、可能由于与寄生电感和电容器相互作用而产生高 di/dt、从而导致不稳定。 我还附上了一个视频链接: https://www.ti.com/video/4810557378001

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Richard。  我可以看到在几个地方我违反了这些设计指南... 抱歉。  我已经尝试纠正 PCB 布局中的问题、并且还集成了纹波抑制电路。  现在、5V 降压转换器完全位于 PCB 的底部、而3.3V 位于顶部。  这里是四个更新的层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将干净的5V 电源连接到稳压器的3.3V 级、我会得到相对干净的输出... 但大约为4.2V、与之相对的是由反馈电阻器计算出的3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您所做的更改。 我会看看这些,并在几天内回到你。 我将是 OOO 在星期四,所以请期待一些延迟的回应。 关于稳压器的3.3V 级、这很奇怪、该器件可能在省电模式下运行、但我看到您添加了前馈电容器。 目前、我会尝试单独隔离每个转换器、以确保它们能够独自发挥足够的性能。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard 度过的美好一天 您是否有机会查看重新布置的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我一直在处理布局,但我仍然赶上了其他的线程,从我是 OOO。 请预计最晚在星期四之前收到回复。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看我的反馈:

    e2e.ti.com/.../E2E-Layout-Review.pptx

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分析和反馈 Richard。  我已经对电路板进行了几次更新、将它们制造出来、如果我仍然有问题、我会告诉您。  感谢您抽出宝贵时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    这听起来不错。 希望设计能够成功! 月底、如果您有任何其他问题、会有另一位工程师提供帮助。 现在、我将关闭该主题。  

    此致、

    理查德