我正在级联电源中使用 LM5168FQDDAR IC。 其输入电压为8-28VDC、提供5V 总线、而级联的 TP562A01DRLR 提供额外的3.3V 总线。 当两条总线上都没有负载时、12V 电源产生17mA 的电流消耗。
我从前面的问题中看到、F 部分的空载电流在低负载应用中可能会非常高、因此我将考虑按照之前建议的方式转换为 P 部分。 我还看到5V 总线上的+/- 10%大纹波。 输入为12V 时、纹波约为30kHz。 此器件是否可能出现这种非常高的纹波、或者我的电路中是否存在其他问题?