This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:寻求 LM3489可闻噪声设计审查和建议

Guru**** 2383240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227570/lm3489-asking-for-lm3489-audible-noise-design-review-and-suggestions

器件型号:LM3489

大家好、

客户应更改输出电容以增大输出电容值、从而避免这种情况发生 可闻噪声 对 NB 充电时。

C7202更改为220uF

C7713更改为100uF

 

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177244/lm3489-asking-for-lm3489-audible-noise-review-and-suggestions?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=lm3489%20noise

 

 


您能帮助我们回顾一下 解决方案并提供您的评论吗?

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHH:

    原理图已收到。 请期待很快收到我对该设备的评论。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数原理图组件看起来与 Orlando 回复的 E2E 文章相似。  

    此应用是否仍存在可闻噪声问题?  

    如果是、请探测 SW 节点(电感器端子的左侧)、查看在负载期间是否有任何异常的开关特性。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    通过更改 C7202、C7713、客户可以获得更好的效果。 这些变化是否会对性能产生很大影响?

    还有一点、客户测试的是动态性能、如果客户把 L7201从10uH 改为2.2uH、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电容变化是可以的、因为客户增加了它。 这将有助于获得稳定性和负载瞬态。

    我建议用户使用10uH、因为这个 USB type C 应用需要将5V 调节到20V。 2.2uH 可能不足以正确调节较高的输出电压。

    此致、

    吉米