This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:是否适用于磷酸铁锂电池?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216, BQ76940, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232432/bq76940-is-it-available-for-lithium-iron-phosphate-battery

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76200、BQ76952 、BQ77216

大家好

我的客户正尝试使用 BQ76940、以达到以下规格。 使用它是否有任何问题?

-spec-

1.电池: 磷酸铁锂电池

2.系列:15S.

3.电池电压:2V~3.6V

如果可以将其用作 BQ76940 + BQ76200+MCU 的组合。

您是否有任何参考资料?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    BQ76940应与 LFP 电池配合使用、要真正考虑的唯一事项是满足器件本身的最低功率要求。  

    在继续介绍该器件之前、我想让您了解一下我们适用于3-16节串联应用的 BQ76952监控器、它利用与 BQ76940相同的许多特性、且具有更高的精度和性能。 该器件还将包括集成式高侧驱动器(无需 BQ76200)和集成式电荷泵以驱动 FET。

    BQ76952还具有自主模式(无需 MCU)、允许器件自行处理保护事件。 此外、该器件也可以由主机控制、并具有集成的 LDO 来为 MCU 供电、以及灵活的功耗模式、以适应各种用例。

    如需更多信息、请访问我们的产品页面、您也可以找到我们的设计资源、以便在开始使用我们的器件参考设计时提供有用的设计资源。  

    以下是采用 BQ76952监控器和 BQ77216保护器的其中一款参考设计、您可能会发现它们有用:  

    TIDA-010208  -具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的10节至16节串联电池组参考设计

    如果您有任何问题/疑虑、敬请告知。

    此致!  

    -Luis Torres