This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954-Q1:0V9负载开关设置?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232519/tps22954-q1-0v9-load-switch-setting

器件型号:TPS22954-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22954

尊敬的先生:  

我想 通过 TPS22954设计一个0.9V、3A 的负载开关。  

下面有两个问题  

1、 引脚设置(偏置和 SNS ),我不知道如何设置  

在数据表上,偏压至少需要2.5V。

2. Vin、VBIAS、EN、PG 之间的电源顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    • 是的、要使器件正确偏置、Vbias 至少需要2.5V。 因此、如果您的输入电压低于2.5V、则不能直接连接到 Vbias。 该器件需要 Vbias 上>= 2.5V 的独立电压轨才能正常工作。  
    • SNS 引脚用于调整电源正常电平、以监控器件的输出电压或另一个电压轨。 无论要监控哪个电压轨、我们都建议通过分压器将该电压轨连接到 SNS 引脚、该分压器用于确定器件何时将 PG 拉至低电平。 只要 电压轨处于如下所示的5.7V 最大推荐规格范围内、该引脚也可以直接连接到电压轨:  
    • 如果 SNS 引脚上的电压超过 VIH、SNS、在 SNS 引脚上被监控的电压被认为是有效高电平。 在 PG 置位为高电平之前、SNS 引脚上的电压必须大于 VIH、SNS 至少要保持 tBLANK。 如果 SNS 引脚上的电压低于 VIL、SNS、然后开关进行下电上电(即、禁用并重新启用开关)。 为使器件正常工作、该引脚不得悬空。 如果电阻分压器未用于电压检测、则该引脚可直接连接到 VOUT。
    • 关于时序、如果要考虑在 Vin/Vbias 为低电平时拉至高电平、我们需要确保 Von 为50%后 Vbias 至少为2.5V td (接通延迟时间)、以确保器件正确偏置。

    此致、  

    伊丽莎白