This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:24V 20A 降压转换器的原理图请求

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230016/lm5145-q1-schematic-diagram-request-for-24v-20amp-buck-converter

器件型号:LM5145-Q1
主题:LM5145中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我们需要在额定电压为24V 20Amp 时使用降压转换器原理图。 请建议我们为我们的应用找到正确的原理图和降压转换器芯片。

我们计划将 LM5145用于我们的应用、但我们无法在 TI Webench 电源设计器中设计电路。  

请 推荐能达到我们规格要求的正确芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anbarasan:

    感谢您的咨询。 如果您可以使用设计参数填写此快速入门计算器、我可以查看适合您的降压建议。

    此致、

    Henrye2e.ti.com/.../0334.LM_2800_2_2900_5145_2C00_-LM5146-contorller-design-tool-_2D00_-revA1.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hendry Kou:

    感谢您的指导。

    设计工具运转良好。

    根据您的指导、我们在工具中更新了所需参数。 请找到相同信息并提供您的宝贵信息

    建议。

    .e2e.ti.com/.../4150.LM_2800_2_2900_5145_2C00_-LM5146-contorller-design-tool-_2D00_-revA1.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anbarasan:

    感谢您的输入。 我已经为您编译了一个单相和双相控制器列表、该列表符合您在随附的电子表格中的设计参数。

    每个产品都应有自己的快速入门计算器以及在线产品文件夹中的原理图建议。 如果出现进一步问题、可以随时重新打开此主题。

    此致、

    亨利

    e2e.ti.com/.../Buck-controllers-_2800_external-switch_29002D00_parametrics_2D00_05252023.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hendry Kou:

    感谢您的指导。

    我们正在检查您建议的降压转换器。

    谢谢

    Anbarasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anbarasan:

    谢谢、将该主题标记为已解决。 如果出现任何进一步的问题、可以随时重新打开。

    此致、

    亨利