This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1524A:A 与 B 差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232828/uc1524a-a-vs-b-differences

器件型号:UC1524A

团队、  

我的客户有以下问题:   

UC1524 被确定为 UC1524的潜在替代部件 b. 并且我们一直在比较这两个器件的数据表,以确定其潜在影响。 我们有以下问题:

 如果我们在两个部分(1524年期间)使用相同的 Rt (振荡器计时电阻器)和 CT (振荡器计时电容器)值 b. 1524年和1524年 )、这会改变振荡器的开关频率吗? 如果可以、您可以为我们提供一个将 Rt 和 CT 关联到开关频率的传递函数吗?

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到 UC1524数据表 b. 来源于 TI.com  因此我无法评论。

    UC1524A 数据表的第5页提供了频率的 RT 和 CT 设置图/曲线。