This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113LLPEVB:线路 UVLO 和自举二极管

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232446/lm5113llpevb-line-uvlo-and-bootstrap-diode

器件型号:LM5113LLPEVB
主题中讨论的其他器件:LM5113LM5025

您好!

我目前正在使用 LM5113评估板。 我想知道如何计算线路 UVLO 阈值:

a. 13.8V (上升)

b. 10.8V (下降)

此外、是否需要在 VDD 和 HB 引脚之间连接一个具有100欧姆电阻器的外部自举二极管?

谢谢你。

Lip San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lip San:

    这些值来自 LM5025控制器。  

    该分压器在输入电压为13.8V 时将输入电压降至恰好2.5V。 它通过激活一个20uA 电流源来实现滞后、这使得阈值下降20uA * 150k = 3V。 假设为13.8V - 3V = 10.8V。 我认为这是线电压的设置方式;我在栅极驱动器团队、而不是控制器。

    建议在数据表中使用自举二极管、以避免 HS 开始偏置为高电平的拓扑中出现启动问题。 这种拓扑应该不会出现该问题。 在方框图中可以看到、该器件具有内置二极管。 在这种降压拓扑中、您应该可以将其省略、但如果可能、应该将其添加。  

    谢谢。

    Alex M.