This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:将放大器与 LMG1020输入连接的建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4302, OPA858, OPA855, LMG1020, THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230920/lmg1020-recommendation-for-amplifier-to-interface-with-lmg1020-input

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: THS4303、THS4302 、OPA858、OPA855

您好!

我正在寻找一款 TI 放大器、该放大器能够将1ns、200mV 脉冲提升至 LMG1020的 IN+引脚所需的开启电压、假定 IN-引脚接地。  我已经研究了一些运算放大器、如 THS4302和 THS4303、但似乎没有任何运算放大器具有所需的增益带宽积。  如有必要、我愿意使用多个级。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我看了看,你发现的那些,似乎是一些最好的选择,对我也。 我认为、将此问题提交给放大器团队而不是我的团队(栅极驱动器)会更幸运。

    对于小脉冲、我最常使用的方法是生成一个更大的脉冲(例如50ns)、然后使用与门+ RC 延迟来缩短它。 这就避免了需要高增益和带宽放大的问题、尽管也可能存在可以放大的器件。 我会将该线程移至负责 THS4303的团队、并让他们评论。

    谢谢。

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     感谢您的推荐和转发!

    Eric、您好!

      对于没有增益的1ns 脉冲、您需要至少350MHz 的单位增益带宽。 查看  LMG1020数据表、我认为下面的片段显示了5V 电源需要的电压阈值:  

      最有可能需要至少 10V/V 的增益、这将需要在增益带宽积的更高端上指定一个放大器。 我推荐我们的解补偿 放大器、它需要高增益来保持稳定、但可以为您提供比单位增益稳定放大器更多的带宽。  

      以下是 OPA858:

       

     OPA855如下:

     请告诉我上述内容是否对您的应用适用、以满足其他设计要求。 这些都是超高速放大器、将意味着需要仔细进行 PCB 布局以实现最佳性能并避免电路稳定性问题。 我们建议遵循器件 EVM 布局以获得出色性能。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sima、我会介绍 OPA855/858、看看他们是否适合我的应用。  我怀疑由于 THS4302的增益带宽产品较低、它们可能不像 THS4302那么有效、您是否同意这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    OPA858的 GBWP 为5.5GHz、OPA855的 GBWP 为8.0GHz。  如果您发现这些器件可能适用于您的应用、或者您遇到任何其他问题或新的项目要求、敬请告知我们。

    此致!

    ALEC