This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:充电率

Guru**** 2501035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ51003, BQ25100, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233435/bq51003-charge-rate

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:BQ51013BQ25120ABQ25100TIDA-00318

大家好、

我有一个关于此器件的问题。  

我想知道 BQ51013/B 的充电电流范围是多少? 此外、我计划将 BQ25120A 与  BQ51013/B 搭配使用、用于3.7V 200mAh 锂聚合物电池。 数据表似乎是匹配的。 但是、我不确定200mAh 容量。 电池容量是否重要? 或者、只要化学成分匹配就没有关系?

谢谢!

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin

    BQ51003是一款无线电源5V 电源、专为最大输出电流500mA 而设计、可通过 ILIM 引脚进行设置。  作为一个电源、最小电流为0mA。   

    可使用单元为电池充电器 IC 供电、请参见 TIDA-00318。 该设计使用 BQ25100充电器。  但 BQ25120A 也应在此配置下工作。

    Unknown 说:
    我不确定200mAh 容量。 电池容量是否重要? [/报价]

    充电电流通常表示为电池容量的百分比。  容量(C)= 200mAh、充电电流为0.5C 或100mA。

    [报价 userid="510099" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233435/bq51003-charge-rate ]或者只要化学成分匹配就无关紧要?

    充电电流需要符合数据表中的建议。  较高的充电电流可能会损坏电池。