尊敬的专家:
我正在从事一项定制 DSP 电路板设计、我计划使用 LDO 为微控制器(TMS320F28335)供电。 上述器件型号(TPS78533BQWDRBRQ1)的数据表(下面提供了链接) 仅指示输出端有一个电容器。 但是、我想知道 LDO 输出端是否有 LC 或 CLC 滤波器。
我想提请您注意、器件型号字段无法识别任何 LDO 器件型号。 请仔细研究一下。
此致、
伯恩·拉杰什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我正在从事一项定制 DSP 电路板设计、我计划使用 LDO 为微控制器(TMS320F28335)供电。 上述器件型号(TPS78533BQWDRBRQ1)的数据表(下面提供了链接) 仅指示输出端有一个电容器。 但是、我想知道 LDO 输出端是否有 LC 或 CLC 滤波器。
我想提请您注意、器件型号字段无法识别任何 LDO 器件型号。 请仔细研究一下。
此致、
伯恩·拉杰什
尊敬的 Ecosta:
尽管存在负载干扰、电源引脚仍要求1.9VDC。 这些 干扰基本上是 PWM、通信 IC 等数字负载。 这些电压可能会影响共用相同1.9Vdc 的 ADC 电源引脚。 因此、我想专门为连接到 ADC 引脚的1.9Vdc 添加一个单独的 LCL 滤波器。
总之、应该有1.9vdc 的两个 NO.s。 一个1.9v dc 应该被指定给微控制器内核电源引脚、而另外一个1.9v dc 被过滤(LCL)到 ADC 电压引脚。 这也适用于3.3V。
另一件事我想说的是如何为任何给定的要求设计 LCL 滤波器。 是否有任何材料或 TI 文档讨论了 LDO 和 LCL 等输出滤波器设计。
此致、
伯恩·拉杰什
尊敬的 Rajesh:
感谢您的详细解释。
IM 共享一些有关滤波器设计的材料。
e2e.ti.com/.../Filters.zipe2e.ti.com/.../snva538-_2D00_-input-filter-design.pdf
如前所述、LDO 提供更干净的电源轨、因此使用 LCL 滤波器并不常见、除非预计输出端会出现 LDO 带宽之外的纹波。
与任何其他滤波器设计一样、了解进行滤波所需的元件至关重要、即频率和纹波。 LDO 本身可滤除 LDO 输入端的一些纹波+电容器组合和良好的 PCB 布局实践、这些通常足以提供干净的电源轨。
使用 LC 或 LCL 等滤波器的主要问题是、如果设计不当、它们可能会导致不必要的振铃(振荡)、因此可能需要一些阻尼来避免高 Q 峰值。
所示的一些材料被标记为"输入滤波器"、但其中的概念适用于任何滤波器设计。
此致!
Edgar Acosta