This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS78533BQWDRBRQ1:在输出端进行 LC 滤波

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229776/tps78533bqwdrbrq1-lc-filtering-at-the-output

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

尊敬的专家:

我正在从事一项定制 DSP 电路板设计、我计划使用 LDO 为微控制器(TMS320F28335)供电。  上述器件型号(TPS78533BQWDRBRQ1)的数据表(下面提供了链接) 仅指示输出端有一个电容器。 但是、我想知道 LDO 输出端是否有 LC 或 CLC 滤波器。

我想提请您注意、器件型号字段无法识别任何 LDO 器件型号。 请仔细研究一下。

www.ti.com/.../tps785-q1.pdf

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    感谢您与我们联系。  

    您尝试在 LDO 输出端进行滤波是什么、和/或、驱动该滤波器的要求是什么? 这将为其他设备供电、还是仅为 VDDIO 供电  

    使用 π 型滤波器(CLC)没有问题、尽管 LDO 提供干净的电源轨、因此通常不要求使用此方法。 使用 CLC 将提高 LDO 的噪声和 PSRR 性能。

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ecosta:

    尽管存在负载干扰、电源引脚仍要求1.9VDC。 这些 干扰基本上是 PWM、通信 IC 等数字负载。 这些电压可能会影响共用相同1.9Vdc 的 ADC 电源引脚。 因此、我想专门为连接到 ADC 引脚的1.9Vdc 添加一个单独的 LCL 滤波器。  

    总之、应该有1.9vdc 的两个 NO.s。 一个1.9v dc 应该被指定给微控制器内核电源引脚、而另外一个1.9v dc 被过滤(LCL)到 ADC 电压引脚。 这也适用于3.3V。

    另一件事我想说的是如何为任何给定的要求设计 LCL 滤波器。 是否有任何材料或 TI 文档讨论了 LDO 和 LCL 等输出滤波器设计。

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    感谢您的详细解释。  

    IM 共享一些有关滤波器设计的材料。

    e2e.ti.com/.../Filters.zipe2e.ti.com/.../snva538-_2D00_-input-filter-design.pdf

    如前所述、LDO 提供更干净的电源轨、因此使用 LCL 滤波器并不常见、除非预计输出端会出现 LDO 带宽之外的纹波。  

    与任何其他滤波器设计一样、了解进行滤波所需的元件至关重要、即频率和纹波。 LDO 本身可滤除 LDO 输入端的一些纹波+电容器组合和良好的 PCB 布局实践、这些通常足以提供干净的电源轨。  

    使用 LC 或 LCL 等滤波器的主要问题是、如果设计不当、它们可能会导致不必要的振铃(振荡)、因此可能需要一些阻尼来避免高 Q 峰值。  

    所示的一些材料被标记为"输入滤波器"、但其中的概念适用于任何滤波器设计。  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您分享材料。 它对我有很大帮助。 最后、我想知道的是、很少有 LDO 具有可连接到输出端的检测引脚。 如果在滤波器的输出端使用滤波器、我们是否可以将 SENSE 引脚连接到滤波器的输出端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    其中一些器件中的检测是由于器件采用单位增益配置。 有时可以在负载点连接 SNS、但是、必须密切注意该配置、尤其是在使用 LC 滤波器的情况下、因为这会在电感较大时使器件不稳定、 对于 LC、情况就是这样。  

    因此、建议将 SNS 直接连接到 OUT。  

    此致!  

    Edgar Acosta