This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:加密仿真模型问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM61495, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229861/lm61495-encrypted-simulation-model-issue

器件型号:LM61495
"Thread: Tina-TI、PSPICE-FOR-TI"中讨论的其他部分

此组件的 PSpice (LM61495_TRANS.LIB)模型似乎已加密、如所示:  

第76行:$CDNENCSTART_ADV2

第688行: $CDNENCFINISH_ADV2

是否有未加密的可正常工作的 SPICE 模型可 与其他 SPICE 仿真工具(例如 LTSPICE 或 TINA-TI)一起使用?   

注意我还检查了在线 TI WEBENCH 电源设计器工具、以查看我是否可以将设计导出到 TINA-TI 作为无效的权变措施(如果显示了导出到 TINA-TI 的选项,则会失败)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您是否曾尝试使用 加密的 LM61495模型使用 PSPICE-FOR-TI 软件进行仿真?  

    未加密模型需要 TI 和客户之间签订 NDA、以便我能够共享。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的回答-是的、下载的 PSPICE-FOR-TI 示例仿真是可行的。 不过、使用的主要仿真工具是 TINA、因此使用该工具会有一条学习曲线、并且 TI WEBENCH 电源设计器工具不会将仿真导出到  PSPICE-FOR-TI、因此需要额外的工作/时间来更新 PSPICE-FOR-TI 中的示例设计/电路。  

    而且我公司用的主设计原理图+ PCB 工具是 Altium Designer 、它也有仿真功能、 但 TI PSpice 模型 似乎已锁定为 PSPICE-FOR-TI、因此在设计过程中使用 Altium 仿真功能没有任何价值(除非签订了 NDA 以获取解锁的 SPICE 模型、 但这使情况变得更加复杂、因为客户可能希望将  仿真的副本作为设计数据包的一部分。)

    是否有任何计划更新 TI WEBENCH Power Designer 工具、以至少实现将给定的 WEBENCH 设计导出到 PSPICE-FOR-TI?     

    贾斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与 WEBENCH 支持团队仔细审核、看看是否有计划支持导出到 PSPICE-FOR-TI、但根据我被告知的情况、TINA-TI 不再受支持。

    因此、自2021年至今已发布的较新器件、WEBENCH 仿真并未启用 TINA-TI。  

    目前、我看到的解决方法是使 WEBENCH 设计中的组件与 PSPICE 模型匹配。 假设这是降压转换器、则只需使用几个元件(RT 开关频率电阻器、输出电感器和输出电容器)。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 -理解。  由于额外的滤波和性能要求、我考虑使用的设计更为复杂、因此如果 WEBENCH 支持团队未给出解决方案、 那么最好是  在新的或现有相关主题中提出"WEBENCH design export for PSpice-for-TI"问题/功能请求、以便可以关闭该主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我将关闭此主题帖。 如果您有任何其他问题、请回复此主题、该主题将重新打开以获取更多帮助。