This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:原理图审阅

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231709/bq27426-schematic-review

器件型号:BQ27426

大家好、

我是 FAE Jayden、 我 想与您联系、因为 我的客户在其新的可折叠电话项目中使用 BQ27426。 他们使用两个 BQ27426作为2p 电池。

他们最近才完成了原理图、希望我们帮助他们审阅。 您的团队能否帮助支持审阅原理图? 如果是、我会给您发送电子邮件~谢谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谢谢您提供任何反馈。

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请向我发送原理图电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我给你发电子邮件! 谢谢。 也按如下方式连接。

    BQ27426的原理图如下所示:

    • BATCX_VDD:连接至 Battery+;
    • S3850:跳线端子;
    • GND:电池;Ω
    • LSx_BAT:连接到 VSYS;
    • SCL/SDA: MΩ 到 AP,通过2.2k 电阻上拉至系统1.8V IO 电源;是否需要1k Ω 下拉电阻,因为有1.8V IO 端口断电的情况;
    • GPOUT: 连接至 AP, 上拉至系统1.8V IO 电源;
    • BIN:电池嵌入在系统中;10k 下拉电阻器连接到 GND;
    • R3851/R3861:5mΩ Ω 电阻器;
    • SV3850/SV3860:5V 稳压器管;

     e2e.ti.com/.../6327.Schematic-Review.pptx

    如果有任何问题、请随时告知我。 非常感谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保 VDD 上的2.2uF 电容器在整个温度范围内电压为1.8V 时的降额未低于2.2uF (其采用非常小的0201封装、在整个温度范围内电压为1.8V 时可能不具有2.2uF)。

    为什么要使用2个测量仪表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们使用2个测量仪表在 折叠电话,其中有两个 电池。 两个电池的容量也不同。

    原理图中是否存在任何其他问题?

     MΩ 1.8V IO 端口断电的情况、是否需要1k Ω 下拉电阻器?

    谢谢。

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 线路不应悬空、因此1MOhm 下拉是一个好主意。

    那么、两节电池为完全不同的电路供电、或者这是如何工作的?