This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610EVM:输出12V

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232398/tpsm63610evm-output-12v

器件型号:TPSM63610EVM

嗨、支持部门。

如果电阻器 R9 (在电路板背面)在 TPSM63610EVM 模块上安装了11.5k 电阻器、则输出电压是否为12V? 感谢您提供信息。

此致 Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert:  

    主题专家目前不在办公室、我们将在明天5月31日结束前提供更新。

    此致、

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert:

    可以。 没错。 请记住、这是一个降压转换器、因此输入高于输出。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、
    很清楚、我明白了。
    感谢您提供信息。
    此致、
    Norbert.