This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451-Q1:DESAT 干扰滤波器延迟

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233170/iso5451-q1-desat-glitch-filter-delay

器件型号:ISO5451-Q1

团队的成员、我有一个关于 ISO5451-Q1的 DESAT 干扰滤波器延迟的问题。

在数据表的图40中、未标记 DESAT 干扰滤波器延迟。 因此、我想确认它是在 tDESAT (10%)之前还是包含在 tDESAT (10%)中。 或者您将获得其他解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此图中未标记 DESAT 抗尖峰脉冲滤波器延迟 t_DESAT (GF)。 T_DESAT (10%)是从 DESAT 电压超出阈值的时刻到输出电压比输出低电压高10%这段时间的典型延迟。 去毛刺脉冲滤波器延迟是该10%延迟的一部分。 抗尖峰脉冲滤波器时间延迟通常为330ns、DESAT 延迟通常为415ns。

    希望这对您有所帮助。

    Nancy