This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62808:TPS62808YKAR

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A02, TPS62808, TPS7A21, TPS7A03
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232541/tps62808-tps62808ykar

器件型号:TPS62808
主题中讨论的其他器件: TPS7A21TPS7A03、TPS7A02、TPS7A05

您好!

我想知道 LDO (TPS7A2133BPYWDJ)或降压(TPS62808YKAR)对于由电池(锂亚硫酰氯电池)供电且电压为3.6V 的器件是否具有良好的性能。 其最终目标是将电压从3.6V-3.3V 进行降压。 我还想知道这两者的效率比较情况。

请予以回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lisa!

    感谢您使用 E2E、

    TPS62808  µA µA 电流为2.3 μ A、而 TPS7A21具有6.5 μ A。 我没有在数据表中找到 TPS7A21的效率数据、我可以在一天结束时为您提供 TPS62808的效率数据与您的运行条件。 稍后我 可以将 该线程重新分配到 TPS7A21的相应产品系列、他们可以帮助您提高器件的效率。

    效率是 主要标准 还是您有任何其他要求?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我也无法从数据表中找到 LDO 的效率、但数据表中提到了降压转换器的效率。  

    效率是电池供电器件的主要标准。 因此、我需要考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lisa!

    感谢您提供的信息。 请找出 TPS62808的效率测量值、Vin =3.6V、Vout=3.3V、温度=25°C  

     使用 EVM (TPS62806-7-8EVM083评估模块)进行测量

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您能否查看 LDO (TPS7A2133BPYWDJ)的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lisa!

    您能检查 LDO TPS7A2133BPYWDJ 的效率吗?

    我将该主题分配给了相应的产品线、他们将很快回答您的问题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    LDO 的效率定义如下:

    (Vout *负载电流)/(Vin *(负载电流+静态电流))

    TPS7A21的静态电流典型值为6.5uA。  您需要多大的电流?  如果您不需要大于200mA 的电流、您可以考虑 TPS7A02 (25nA 静态电流)、TPS7A03 (200nA 静态电流)或 TPS7A05 (1uA 静态电流)。  通常、在轻负载条件下、LDO 的效率更高。  重负载时、开关转换器将更加高效。  

    请注意、在此图中、我将降至1uA。  如果您的负载低于100nA、请记住、输入和输出电容器的漏电也会影响您的效率。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我的电流要求是150mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    您是否需要开关转换器的输入滤波器? 如果是这样、这将降低一些额外的功率、并略微降低开关转换器选项的效率。  将会降低多少功率取决于您在设计中插入的滤波器。

    我将查看 TPS7A02/3/5 LDO 选项、并将其与 TPS62808开关转换器选项进行比较。  如果您需要在大多数时间接近于150mA 的电流下运行、则开关转换器可提供更高的效率。  如果您大部分时间需要在轻负载下运行、LDO 会提供更高的效率。  如果您需要最小成本或最小解决方案尺寸、LDO 将是您的最佳选择。

    谢谢。

    斯蒂芬