This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988快速充电电源路径

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232704/tps65988-tps65988-fast-charge-source-path

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS65994

您好、 工程师:

    通过比较 TPS65994和 TPS65988、我们发现 TPS65988的 PP_HV 支持高达20V 电压、但 TPS65994的 PP5V 仅支持高达5V 电压。 如果 TPS65994需要设计电源并支持5V、9V、15V、20V 四档 快速 充电电压、应如何设计电源路径?

   这个。
   陶庄信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      这需要使用外部电源路径。  我需要进一步调查、以查看该解决方案是否可用。  我将于2023年2月6日作出答复。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,涛庄信,

      我们目前不支持 TPS65994解决方案。  我将脱机给您发有关潜在解决方案的消息。

    此致、

    Chris