This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:LTC1479

Guru**** 1673970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231437/tps2113a-ltc1479

器件型号:TPS2113A

您好!

你好。

客户正在寻找能够在三个电源之间切换的电源路径控制器/开关。

他 看到了几个电子保险丝、Oring 应用中的电子保险丝将是替代方案、但主要是在三个输入源之间切换的电流约为300W。

因此、必须选择外部 MOSFET、这与 LTC1479相近。

我建议使用 TPS2113A、但 LTC1479与我提供的解决方案不同。

它与用于更高电流切换的外部 MOSFET 选项不匹配三个输入功能。

5.5V、1.25A 开关不相当于+300W 开关。

此设计用于开关电流超过25A、电压高达18VDC 的应用。

也许有一个把电子保险丝和电源结合使用的解决方案。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    我们没有任何集成电源多路复用器解决方案来驱动25A/18VDC 负载。  

    我在我们的电子保险丝/热插拔主题专家 Avishek 中找过路、但我看不到产品组合中的任何内容来支持此应用。  

    Avishek,  

    您能否评论一下我们是否有采用外部 MOSFET 驱动25A/18V 的3:1电源开关解决方案?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ray:

    我明天会回到你的身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Avishek

    你好。 想跟进客户的问题。 非常感谢。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们不会直接替代 LTC1479。  可以使用三个 LM74800。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。