This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:电流模式引脚设置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233003/hd3ss3220-current-mode-pin-setting

器件型号:HD3SS3220

您好!

在默认应用中、电流模式上拉至 VDD、5V 电源轨。

如果客户希望使用3.3V 上拉电阻、是否可以在与 VDD 相同的分压下调节上拉电阻?

谢谢、此致、

VPU 5. 3.3. 垂直
Rtop 500 127. kOhm
内部下拉 250 kOhm
Current_Mode
引脚电压
1.666667 1.6764 垂直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能有效、但让我确认一下。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是分压器、所以您所做的是正确的。

    但要注意、该引脚未实现失效防护、如果 VDD 关闭且引脚上仍有3.3V 电压、则会有风险。

    此致

    布赖恩