This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:输出被下拉

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233259/ucc27524-the-output-is-pulled-down

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27624

大家好、

我的客户在其项目中使用 UCC27524。 客户发现、在进行低温测试(温度低于-20°C)时、UCC27524的输出有时会被拉低、但在正常温度下不会发生该问题。
UCC27524的输出连接到光耦合器、电流为12mA。

您能帮助我们查看并提供一些建议吗? 提前感谢!

下面是他们的原理图。

波形。

此致、

Ivy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    该器件的上拉和下拉电阻对温度的依赖性相当强。 冷时、电阻应显著降低。 我们应该调查输入是否由于该变化而超过阈值。 我建议在此测试期间测量 EN 和 IN。 无论是哪种方式、这都可以告诉我们脉冲是侦听输入的器件、还是存在其他问题。  

    此外、UCC27624对温度的依赖性要小得多。 也许客户可以尝试改用它进行测试?

    谢谢。

    Alex M.