This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在 REGOUT 引脚上使用0.47uF

Guru**** 1744610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228904/bq76940-use-0-47uf-on-regout-pin

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76930

您好、先生/女士:

我们在 REGOUT 引脚上放置0.47uf、部分产品已运送至终端客户。

请告知我们、他们是否会对此错误产生任何副作用?

我的原理图如下所示。

期待您的反馈。

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    REGOUT 引脚为控制器 IC 供电。 建议使用大于1uF 的电容器。 我想这已经过测试。 如果经过测试、我在这里不会看到大问题。 最好在将来的原理图修订/更改时牢记这一点。  

    我建议查看一下这个 工作角色解决任何其他原理图问题。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose:

    由于一些应用原因、我们不得不增加 VDD 的上升时间、VDD 意味着电路的 REGOUT。

    我们进行一些上升时间测试、结果如下所示。

    我们首选使用0.47uF 或0.68uF、并且该上升时间约为55.8us 至80.8us。

    根据我们的测试结果、您能帮助确定 BQ76930可能产生哪些副作用吗?

    请告知我们您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

     REGOUT 为各种内部电路供电、包括通信缓冲器和库仑计数器。  如果没有外部负载、电容器可能处于建议值的小范围内。  



    第9节通过的 REGSRC 供应 bq769x0系列10大设计注意事项  在 REGOUT 引脚上共享良好信息。

    1uF 是建议的 电容器值、但如果您已经使用所选的电容器测试了器件、那么它应该不 是问题。

    此致、
    何塞·库索