This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:如何/如何在 BQSTUDIO 中输入 UNSEAL 或 FULL ACCESS CommandsKeys

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233090/bq27z561-how-what-to-enter-unseal-or-full-access-commandskeys-in-bqstudio

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们正在尝试对 bq27z561电量监测计执行学习周期。 为此、我们需要解封器件。

我们通过在 BQSTUDIO 中选择 UNSEAL Command 来发送该命令、如下所示。

点击上面的命令后、它会询问按键、如下所示。

由于 默认解封和完全访问密钥对于所有测量仪表都是相同的: 0x0414和0x3672 (解封)、0xFFFF 和0xFFFF (完全访问)。

但是、我们应该以哪种格式在 Enter Key 选项卡中输入密钥? 您能举个例子吗?

此致、

Shivani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shivani:

    如果仪表之前没有密封、则无需解封仪表。 如果单击 UNSEAL 命令、而 key 不是默认值、窗口应弹出默认密钥的正确格式、您可以将其用作字节序的示例。  

    此致、

    Wyatt Keller