This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718-Q1:BQ79718-Q1 VC、CB 引脚浪涌保护

Guru**** 682950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230624/bq79718-q1-bq79718-q1-vc-cb-pin-surge-protection

器件型号:BQ79718-Q1
您好! 

我在 BQ79718-Q1芯片上安装了一个 TVS、可为 VC 和 CB 线路提供浪涌保护。

因此、电池监控上显示的电压有许多摆动。 

用万用表检查后、芯片内部的 VC 和 CB 线似乎都有二极管。 

数据表中未显示内置保护电路(二极管等)的内容。

能否知道内置二极管的规格?

下图是一个电路、其中添加 TVS 时发生了错误。 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我们可以离线讨论这个问题-请发送电子邮件给我: j-louis@ti.com 。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Julia

    我发送了一封离线电子邮件。  

    但是,我还没有收到答复。

    我的邮件是 wanho.kim@solaredge.com  

    请发送确认电子邮件。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    很抱歉延迟了响应、我将离线讨论这个问题。

    此致、

    朱莉娅·路易斯