请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79718-Q1 您好!
我在 BQ79718-Q1芯片上安装了一个 TVS、可为 VC 和 CB 线路提供浪涌保护。
因此、电池监控上显示的电压有许多摆动。
用万用表检查后、芯片内部的 VC 和 CB 线似乎都有二极管。
数据表中未显示内置保护电路(二极管等)的内容。
能否知道内置二极管的规格?
下图是一个电路、其中添加 TVS 时发生了错误。