This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:原理图检查(不'不充电)

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25672EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232689/bq25672-schematic-check-doesn-t-charge

器件型号:BQ25672

您好!  

我一直在尝试 通过 太阳能供电的方式来实现 BQ25672 、因为它可以为3节锂离子电池组充电。 太阳能电池板的 OCV = 20V 且 Imax = 250mA。

我事先使用 BQ25672EVM (评估模块)对其进行了测试、并且可以正常工作、但当我将相同的设置放入 PCB 时、它无法开启。 如果您能查看我的原理图、我将不胜感激:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    我看到的唯一问题是 ILIM_HIZ 电阻器。  用于将输入电流限制设置为接近1.5A。  您是否在 EVM 上使用了这些电阻器、或使用了另一根500mA 跳线?

    您能否提供状态和故障寄存器 REGox1B-0x27的寄存器转储、或者 IC 是否甚至未上电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也注意到了这一点、但不会再尝试充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    这些寄存器报告 VBUS OVP 和 VBAT OVP:

    您可以仔细检查 VBATREG 寄存器和 VACOVP 寄存器吗?  您连接到 BAT 的电池电压是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VAC OVP 和 VBAT OVP 持续开启和关闭、但 ADC 会检测到电池的正确电压(10.5V)。
    我在 PCB 组装期间意外地在 VBAT 引脚上使用了0R 电阻器、而不是100R;这是否损坏了芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    0r 不应损坏芯片。  我建议您尝试在振荡器上捕获 OVP 事件。  ADC 会将尖峰求取平均值。

    此致、

    Jeff