This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:GPCCHEMID 报告

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231471/bq34z100-r2-gpcchemid-report

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ27426

我使用 BQstudio 记录数据来尝试使用 GPC 化学物质 ID 工具。 我的电池是容量为280Ah 的锂离子(LFP)电池

我正在粘贴 GPC 报告的结果、您是否发现有任何问题? 或者、我应该仅使用该工具建议的化合物 ID 481

化合物 ID 选择工具、版本=2.54

当前时基故障中使用的配置:
处理类型= 2.
NumCellSeries = 1
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn = 1
CurrentColumn = 2
TemperatureColumn = 3

最好的化学 ID : 481最好的化学 ID 最大. 偏差%: 26.23.



具有最大值的所有 ID 的汇总 DoD 偏差低于3%

化合物 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、Ratio
0 0 0

准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID


器件/系列#1
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 32.13
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 38.92
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 50.67
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 99.07
第354章被杀
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


器件/系列#2
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
354 bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 32.13
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 32.21
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 35.72
第354章被杀
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


器件/系列#3.
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 31.09
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 32.21
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 38.92
最佳通用 ID 3230
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    请分享提交至工具的数据、以便我们进行审核。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WaapisChemIDTest.zip

    随附、请查找

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    似乎在放电结束时电压突然下降、这是由什么原因引起的吗? 我预计不会发生电压跳变。 此外、电压在大部分放电过程中都非常稳定、这是 LFP 类型的化学物质吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 LFP 电池(280Ah)。 当电池电压达到2.5V 时、负载组会切断。 当电流从28A 变为零时、完全可以预期到压降。 电压在放电结束时下降、然后随时间增加至更高的值、这是锂电池的典型值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    我刚才 提到压降、这里需要执行几个步骤:

    如果可能、最好在没有截止的情况下执行循环、或在发生这种情况之前停止放电。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt

    您能解释一下、没有截止日期是什么意思吗? 电池完全放电(达到2.5V)后、我们必须切断电流。 替代方法是什么?  

    我们将进行另一次运行、但请注意、您仍然可以看到这些步骤、因为这是锂电池的典型情况。 第一步是由于充电引起的电压增加。 第二步是充电后休息5小时、第三步是放电、最后一步是放电后休息5小时。 请参见 SLVA725A 的图1、它在放电结束时具有类似的突然 V 压降

    谢谢

    法哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    在放电结束附近、在它下降之前有多个阶跃功能。 我们希望该切断尽可能平滑、以便该工具可以看到电压拐点。 对于锂离子电池、在放电结束时应该没有直接的步进功能、这应该是一个平滑的曲线、我们称之为拐点。

    此致、

    Wyatt Keller